e2e.ti.com/.../bq25616jevm-bq25616j
原始线程的状态被错误地设置为"已解决"、但尚未解决
已发布新数据表。 那是2021年1月、我联系了 TI-Japan、决定使用 BQ25616J。
这就是我查看数据表"SLUSDF7–2020年1月"并在我的报告中引用该数据的原因。
我知道在这次数据表更新中、T2设置已经从20度更改为10度。
但是、这次出现的问题是、当在 T3-T5范围内充满电时、STAT-PIN 提供错误(1KHz)。 有人对此有什么看法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../bq25616jevm-bq25616j
原始线程的状态被错误地设置为"已解决"、但尚未解决
已发布新数据表。 那是2021年1月、我联系了 TI-Japan、决定使用 BQ25616J。
这就是我查看数据表"SLUSDF7–2020年1月"并在我的报告中引用该数据的原因。
我知道在这次数据表更新中、T2设置已经从20度更改为10度。
但是、这次出现的问题是、当在 T3-T5范围内充满电时、STAT-PIN 提供错误(1KHz)。 有人对此有什么看法吗?
您好!
抱歉,原始主题被错误地关闭了,感谢您在新帖子中链接它。
我已经对 BQ25616JEVM 进行了一些测试、并且由于 TS 引脚处于 T3-T5范围内、STAT 引脚会闪烁。 在我的测试中、仅当 TS 电压超过 T5阈值时、STAT 引脚才会闪烁、当它处于 T3至 T5范围内时不会闪烁。 当电池已充电和充电完成时、情况也是如此。
我有几个问题想帮助您进行调试
1)充电是否终止(即 STAT LED 关闭)、然后您进入 T3-T5范围、从而使 STAT LED 闪烁、或者您是否在 TS 电压处于 T3-T5范围时尝试终止充电?
2) 2)您是否可以向我提供一个显示电池电压、REGN 电压和 TS 引脚电压的波形、当您看到该错误时?
此致、
加勒特
Garrett-San、
请将随附的 PDF 作为 Kodama-San 的测试报告进行参考。
它已在上一主题中提供给 Ning-San。 以防我再次连接它。
e2e.ti.com/.../7357.BQ25616J_2D00_REPORT_2D00_20230206.pdf
另外、请参考以下先前的主题、
e2e.ti.com/.../bq25616jevm-bq25616j
此致、
吉田市
尊敬的 Kodama-San:
感谢您提供有关电路板和错误时序的附加信息。 您能帮助说明几个问题吗?
1)说明电池充满电10小时后出现错误。 在错误发生前的10小时期间、STAT 引脚的状态是高电平还是低电平?
2)您能否帮助确认我的理解是否正确? 在器件为您的电池充电时、将 TS 引脚强制进入 T3-T5范围。 最初没有发生错误、然后10小时后、STAT 引脚开始闪烁以指示错误。
此致、
加勒特
我首先在恒定温度加热室中进行测试、并尝试了发生错误的温度。
通过将一个指示45的电阻连接到60°C 而不是电池组的热敏电阻来测试另一名充电人员。
(注:我们将完全充电电压设置为4.1V 作为初始设置、但即使我们将其设置回4.2V、也会出现同样的问题。)
电池本身的剩余电量几乎相同、无论电池是满电量还是空电量、
1:在0至45°C 范围内充电时、STAT 引脚将进行充满电的反应。
电池电压也从4.1V 或者4.2V 下降大约0.3V、然后逐渐下降。
2:当以45度-60°C 充电时、即使电池被视为已充满电、STAT 引脚也会保持充电状态、
并且由于充电未被切断、电池电压保持在4.1V 或4.2V。
但是,它似乎没有完全充电之前的状态,它似乎在逐渐减少。
从这来看、似乎漏电流来自恒压电源、而不是4.1V 或4.2V 恒压充电模式。
大约10小时后、STAT 引脚将输出错误(1Hz)、但充电电压将保持不变、不会完全切断。
Garrett-San、
我上传了 Kodama-San 的 PDF、因为他通过网络访问受限。
请参阅以下他的评论,
此致、
吉田市
(Kodama-San 的评论)
*
这是恒温器中对几乎充满电的电池充电时的电池电压和 STAT 引脚图。
重新充电后、应立即将电池充满电并切断、但保持充满电的电势而不切断。
STAT 引脚在大约10小时后出现错误。 它大约为2.8V 的原因是 LED 连接到5V 系统、
因此(5 Vf) v 为输出。 电池电压从完全充电电压继续缓慢下降。
我们认为、这种"无法在保持完全充电电压的情况下关闭"是一个问题、因为它会给电池带来负担。
*
尊敬的 Kodama-San:
感谢您回答我的问题。 我现在了解您的测试中发生了什么。
在 BQ25616J 上、当器件处于 JEITA 温 (即 T3-T5)范围内时、会禁用充电终止。 由于终止会被禁用、因此无论您设置的完全充电电压是4.1V 还是4.2V、充电会一直持续到充电安全计时器典型10小时到期。 安全计时器故障是 STAT 引脚输出错误的原因。
如果在10小时的时间内的任何时间、温度降至正常工作范围、器件将能够正常终止。
此致、
加勒特
感谢您的回答。
在 BQ25616J 的温度曲线中、45和60°C 之间的区域定义为"不适合电池充电的区域"。
1:即使由于电池充电产生的热量、温度达到45至60°C、
如果在充满电后的一段时间内温度恢复到低于45°C、
它被判定为正常、并显示充满电标志。 (STAT 引脚连接至 H)
2:在充电过程中、如果环境温度或产品内部温度介于45到60摄氏度之间、以及
即使充满电后也不会回到45°C 以下、如果温度保持在
45到60摄氏度、即使在等待一段时间后也是如此。 的磁通。
这是一个"规范"、就像这样! ?
在我们的产品开发中、进行了高温环境测试、并有一些项目要在45°C 进行检查。
当然、产品内部将是45°C 或更高、即使对其充电、也会出现错误。
锂离子电池可以充电至60°C、但 BQ25616J 的温度曲线不允许充电、这是一个问题。
尊敬的 Kodama-San:
但是 BQ25616J 的温度参数不允许使用此参数,这是一个问题。
上述说法不正确。 仅当电池温度超出0°C 至60°C 的范围时、才会禁用充电。
在温电池温度范围(45°C 到60°C)内、BQ25616J 继续为电池充电。 其行为遵循 JEITA 准则、该准则规定电池充电电压不高于4.1V。 在 45°C 至60°C 电池温度范围内运行时、该器件不会充电至正常最大充电电压、因此会禁用充电终止。
我来澄清一下有关您提出的两种情形的一点。 该器件独立于电池温度监控芯片温度。 45°C 至60°C 的环境温度不一定 意味着电池组温度也会处于温范围内。
请参阅以下有关 您所展示的两种情形的备注。
1:当电池温度恢复到正常范围时、器件将开始工作以完成充电。 几乎充满电的电池将继续充电、直到满足终止条件。 然后、充满电状态将显示在 STAT 引脚上。
2:当电池处于 45°C 至60°C 范围内时、未显示直接充电错误。 当器件充电10小时而没有终止时、充电将被禁用并且 STAT 将由于安全计时器过期而闪烁。
此致、
加勒特
感谢您的回答。
我们看到的症状与 Garrett 所描述的略有不同。
通常情况下、当使用 CVCC 充电时、即使在电池充满电时、它也能继续保持4.1V (或4.2V)的电压。
就 BQ25616J 而言、当 CVCC 降至特定的电流值时、它被判定为充满电和充电停止。
但是、该问题的症状是电流不足以维持4.1V (或4.2V)、并且电池电压逐渐下降。 (请参考 Yoshida 先生上传的图表。)
这种下降曲线比电池充满电后的自然放电曲线要宽松、感觉就像在流过弱电流。
据 Garrett 先生说、未达到完全充电电压、但我们已确认已达到完全充电电压。
如果保持在该状态、少量充电电流将继续流经电池。
请勿遵循电池保护规则。
根据 Garrett 先生的说法、如果将满电压设置为4.2V、在45到60摄氏度的环境中、它将是4.1V、对吧?
如果完全充电电压设置为4.1V、45 -60°C 下的环境也将是4.1V、因此没有产生错误的意义。
尊敬的 Kodama-San:
我来澄清一下我对 BQ25616J 运行情况的声明。 当器件在 45°C 至60°C 的热电池温度范围内运行时、无论完全充电电压是否设置为4.1V、4.2V 或4.35V、都会始终禁用充电终止。
根据 Garrett 先生的说法,未达到完全充电电压,但我们已确认已达到完全充电电压。
如果我的解释 引起了混淆,很抱歉。 我了解您的系统电池在4.1V 时已充满电。 我的初始声明是指充满电电压= 4.2V 的电池。 在这种情况下、在 TS 热温度范围内充电时、充电电压限制为4.1V、4.2V 电池将不会充满电。
尽管您的电池在4.1V 时充满电、但由于在 TS 温范围内端接被禁用、BQ25616J 将以非常小的电流值继续为电池充电。
根据 Garrett 先生的说法、如果将满电压设置为4.2V、在45到60摄氏度的环境中、它将是4.1V、对吧?
如果完全充电电压设置为4.1V、45 -60°C 下的环境也将是4.1V、因此没有产生错误的意义。
[/报价]BQ25616J 配置为在电池处于 45°C 至60°C 范围内时充电不会终止。 此行为无法更改。 当器件持续为电池充电10小时时、将触发安全计时器错误。
此致、
加勒特