This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:ISET 和接地短路

Guru**** 2504645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203373/bq24075-the-short-of-iset-and-ground

器件型号:BQ24075

大家好、

当 ISET 引脚对地短路时、我们测量出当 BAT+ 为4.08V 及以上时、 BQ24075可以保护和切断充电电流;但当 BAT+低于4.08V 时、BQ24075无法保护。

这在该器件中是否正常? 我们是否有关于 ISET 和接地短路的任何具体测试报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    我正在工作台上尝试、在3.5V 和4.1V 下 ISET 短路检测没有看到任何差异。仅在器件启动时检查 ISET 短路。 您能否分享一个过程、该过程显示此保护的4.08V 边界?  

    此致、

    安东尼·范