This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62065:输出电压是否可以为0.6V?

Guru**** 2508365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62065, TPS62825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203422/tlv62065-can-output-voltage-be-0-6v

器件型号:TLV62065
主题中讨论的其他器件: TPS62825

大家好、

我的客户正在使用 TLV62065、他们想知道输出电压是否为0.6V (R1=0)?

如果不能、您能否解释原因?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Brain、

    感谢您使用 E2E、

    我的客户正在使用 TLV62065,他们想知道输出电压是否能为0.6V (r1=0)?

    是的、它应该起作用、但您应该使用非常低的值和非常高的值 R2、而不是 R1 = 0、否则您无法使用前馈电容器来帮助在负载瞬态期间调节输出电压。

    如果客户需要0.6V 的输出电压、我建议查看 TPS62825 (TPS62825数据表、产品信息和支持| TI.com)。

    谢谢!

    此致、

    莫海德丁