This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:电芯开路和电流测量

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202628/bq76942-cell-open-wire-and-current-measurement

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQ76952

团队成员  

 我来问一下电芯开路和电流测量是否会转换到睡眠模式。

・电芯开路

  1)、客户的理解是、电芯开路检测的原理是、一分钟的电流从每个电芯传递到 VSS、

     当端子电压逐渐下降时、通过之后测量电压、可以检测开路情况。  

     这是正确的理解吗?

  2)。 检测到开路时、自保护功能是否工作?

     或者、电芯开路功能是否只具有流动可任意设置的分钟电流的函数?

将电流・转换为睡眠模式。

 =>客户认为可以使用参数 Power:Sleep:Sleep Current 将 SLEEP 模式的电流阈值设置为0到32767mA,

   但是、在检测电阻两端测量的电压到电流值(mA)的转换在库仑计数器中完成。

   客户的理解是否正确?

此致

达津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsu:  

    电芯开路检测:

    1.) 是的、这是正确的、器件将启用一个从每个电芯到 VSS 的小电流源、其间隔由可编程时间间隔确定。 一旦电芯电压下降到足以在该特定电芯上触发 CUV 故障、就会确定电芯开路、同时它将在上述电芯上触发 COV 故障。 最终、一旦电芯电压下降到足够低、安全欠压 PF (永久故障)和安全过压 PF 也将触发。   

    2.)  是的、电芯可能会在开路事件期间触发 UV 或 OV 故障。  

    您可以在第节中找到更详细的说明、 5.3.24电芯开路 特性。

    睡眠模式电流:

    是的、这是如何转换睡眠模式电流阈值的基本原则。请记住、您可以使用  设置:配置:DA 配置:[USER_AMPS_1:0]  范围内。  请参阅部分 4 .3库仑计数器和数字滤波器 以了解有关该功能的更多详细信息。  

    此致!  

    -Luis Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis  

     感谢您的答复。

    让我来详细了解一下电池开路检测

     在不连接电池端子的情况下启动时、保护功能是否工作?

     在组装和启动期间、如果电芯的引脚未连接、是否会激活保护功能?

     此致

    达津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsu:  

    它只能通过从每个电芯到 VSS 的小电流源检测开路情况。 如果您的问题是、它是否能够在未连接电池的情况下检测到开路情况、则答案是否定的。 需要在启动或组装期间连接电池、使器件能够检测 UV 和 OV 条件、这可能意味着发生了可能的开路事件。

    如 TRM 中所述:

    "BQ76952器件中的电芯开路检测通过以可编程间隔启用从每节电芯到 VSS 的小电流源来运行。"

    此致!  

    -Luis Torres