This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:SOC 从9%跳至7%、从5%跳至3%、从2%跳至0%

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203531/bq34110-the-soc-jumped-from-9-to-7-from-5-to-3-and-from-2-to-0

器件型号:BQ34110

TI 大师、

我遇到了麻烦、

1.我的 bq34110与52V LFP 电池(BMS)配合使用。

2、 SOC 从9%跃升至7%、从5%跃升至3%、从2%跃升至0%。

如何防止 SOC 跳跃?

附件是我的 gg 和测试数据。

e2e.ti.com/.../bq34110_2D00_2023_2D00_3_2D00_7.gg.csv

e2e.ti.com/.../bq34110_2D002D00_72AD_2D00_2023_2D00_3_2D00_7.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以配置 bq34110进行平滑处理。

    请参阅 TRM 第2.7.12节"CEDV 平滑处理"