请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 TI 大师、
我遇到了麻烦、
1.我的 bq34110与52V LFP 电池(BMS)配合使用。
2、 SOC 从9%跃升至7%、从5%跃升至3%、从2%跃升至0%。
如何防止 SOC 跳跃?
附件是我的 gg 和测试数据。
e2e.ti.com/.../bq34110_2D00_2023_2D00_3_2D00_7.gg.csv
e2e.ti.com/.../bq34110_2D002D00_72AD_2D00_2023_2D00_3_2D00_7.xlsx