This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:BQEVSW 版本0.92的支持目标中未列出 bq20z80

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z80, BQEVSW, EV2400, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202973/ev2400-bq20z80-is-not-listed-in-supported-target-for-bqevsw-for-version-0-0-92

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:bq20z80BQEVSW、、 BQ40Z50

我正在尝试将 bq20z80用于我正在使用 EV2400 BQEVSW 版本0.0.0.0的其中一个项目、但在支持的目标器件中找不到 bq20z80。 支持团队的任何人是否可以向我发送下载驱动程序的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yash、您好!

    如果您要开始新设计、我们建议您切换到更新的监测计、如 bq40z50。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    感谢您的答复、

    我已经为我的 EV2400找到了用于 BQEVSW 的名为"bqEVSWSetup00.09.79_bq20z80v1.10"的驱动程序、我已经安装并检查了它、初始通信正常、但随后它显示错误、我无法对 BQ 进行编程。 显示错误消息、请联系 TI 获取已升级版本。 我无法使用新的 bq、因为它是客户设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    以下是有关错误消息弹出窗口的确切信息:

    "无法识别的器件或 bqEASY 无法为连接的器件找到.encr 文件。 配置 DataFlash"需要此文件。

    因此、根据上述消息、我需要.encr 文件才能使 bq20z80正常工作。

    您能帮助我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yash、您好!

    请试用此 bqEASY https://www.ti.com/lit/zip/sluc071

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你逃避的帮助,

    它现在正在工作!!