This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:在特殊情况下请求 UCC28911的最大功率

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203429/ucc28911-asking-for-maximum-power-of-ucc28911-under-special-condition

器件型号:UCC28911

大家好、

     UCC28911的数据表中提到 UCC28911可以支持的最大功率为12W、如下所示。 我的客户想知道在90℃ 和无风条件下 UCC28911的最大功率。 您可以帮助回答该问题吗?

     祝您今天愉快、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    则适配器中的设计将是90°C 的环境温度。  如果输入范围是175V 至265V AC、则 UCC28911可以在90V 至265V AC 范围内处理7.5W 功率、在最大范围内可以处理8W 功率。

    此致、