This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:RθJA,RθJB,RθJC (顶部)

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS746-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202986/tps746-q1-r-ja-r-jb-r-jc-top

器件型号:TPS746-Q1

大家好、

如何计算 TPS746-Q1的内部结温?

什么是热阻 RθJA、RθJB、RθJC (顶部)?

谢谢。

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    要计算 TPS746-Q1或任何 LDO 的内部结温、必须首先计算耗散的功率。 LDO 中的功率耗散可通过以下公式进行计算:   您可以使用此公式中获得的值来计算结温:  。  TJ 是结温、TA 是环境温度、Δ RΘJA 是 器件热阻。  请参阅第8.1.6节。 更改了数据表或 半导体和 IC 封装热指标 、以了解更多详细信息。

    R θ RΘJA 是对安装在 PCB 上的 IC 的热性能的度量。 它是唯一的 RΘJ  RΘJ 参数之一、假定热量会从封装的所有侧面流出、因此是 在不含 电路板温度的情况下估算器件温度时最容易使用的3 φ 参数之一。  

    R θ RΘJB 是结至电路板的热阻、  从器件测得1mm。  

    R θ RΘJC 是外壳热阻的顶部。 它定义为 从半导体的工作部分到封装外表面的热阻。  RΘJC 假设热量仅从封装顶部流出。

    希望这对您有所帮助、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢您的支持。

    TPS74601-Q1 EVM 中 RθJA、RθJB Ω、RθJC (top)的值是多少?

    谢谢。

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    RΘJA Ω 应该会将 EVM 上的电阻提高15-30%。  

    RΘJB 更难预测,我们 无法说这将如何改变。

    RΘJC 是封装顶部的热阻、因此 R θ 不应随所用电路板而变化。  

    希望这对您有所帮助、

    埃林