This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:随机连接问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202608/bq76942-random-connection-question

器件型号:BQ76942

大家好、

您能否帮助说明、如果客户 在 VC0条件下以随机顺序连接电芯、但未通过串联电阻器连接到 VSS、将出现哪些异常症状? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zhihao、

    尽管 BQ76942支持随机电池连接、但存在一些限制。 一个限制是 VC1-VC0连接。 最低电芯必须连接在 VC1和 VC0之间。 原因之一是 VC0引脚的电压容差较低、因为该引脚设计为 通过串联电池输入电阻器连接到 PCB 上的 VSS 引脚(VC0与 VSS 的连接可确保随机电池序列连接)。

    请参阅此常见问题解答 电池电芯连接

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我不,我是否了解正确 只要客户将 VC0引脚连接到其 PCB 上的接地端、就可以在不首先将 CELL1的负极接地的情况下随机连接各个电芯、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zhihao、

    如数据表和上述常见问题解答中所述、随机连接电池时存在一些限制。 最低电芯应连接在 Cell-1和 Cell-0之间。  

    请查看以下、红色显示了限制。  


    基本而言、引脚 VC0、VC1、VC2、VC15和 VC16需要连接电芯。

    此致、
    何塞·库索