This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:TPS62816-Q1

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62816-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200805/tps62816-q1-tps62816-q1

器件型号:TPS62816-Q1

您好!

               我们在其中一个应用中使用 TPS62816-Q1。 要计算功率耗散、无法使用某些参数、例如栅极驱动详细信息、死区时间和开关时间。 您能否提供上述详细信息?

数据表中提到的输出电容器的最小值为22uF。 您能否提供相应的公式? 使用输出电容的通用公式无法获得该值。

谢谢。

此致、

罗帕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roopa、您好!

    我们通常收集许多角的效率数据。 (输出电压、输出电流、输入电压)。 凭借效率、您可以同时计算器件和电感器的功率损耗。

    您是否希望了解一系列具体的功率耗散条件?
    您以前是否试用过我们的 Webench 软件?

    Vin=5V 的 Vout=0.9 Iout=3A 的示例
    webench.ti.com/.../16

    有关输出电容的限制。 该值不仅取决于允许的纹波、还取决于转换器稳定性。 电容过低可能会导致稳定性问题。 要计算最小输出电容、您可以参阅数据表中的表9-1。

    如果此信息对您的设计有帮助、请告诉我。

    此致
    纳尔逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nelson、

                           感谢您的快速响应。 我做的是最差的计算。 我已经计算了开关导致的导通损耗、电感器损耗、电容器损耗。 我正在计算开关损耗、栅极驱动损耗、死区时间损耗、以便可以对损耗进行整体估计。 我也进行了 webench 仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roopa、您好!

    开关损耗可能取决于 Vin。 我无法提供这方面的数字。 我们能够提供的是给定条件下的效率。

    对于 Webench 电路、请参考:

    输入电压= 5V
    输出电压= 0.9V
    输出电流= 3A
    Eff = 86.5%

    Eff = Pout / Pin = Vout * Iout /(Vin * Iin)

    Iin = Vout * Iout /(Eff * Vin)  

    IIN = 0.624A

    引脚= 3.12W
    Pout = 2.7W

    引脚- Pout =总损耗=0.42W = L_LOSS + Dev_LOSS

    L_LOSS = L_DCLoss + L_ACLOSS + L_Coreloss

    L_DClossation= DCR* Iout^2 = 4.2m Ω*(3)^2 = 37.8mW

    如果电感器远离饱和、交流损耗可能可以忽略不计。

    DEV_LOSS = 420mW - 37.8mW = 382.2mW

    请告诉我此示例是否能帮助您找出应用中的损耗。  
    根据我的经验、我建议在实验室中测量给定条件下的效率、因为很难获得所有参数、而实际测量值会比任何计算结果更准确。

    此致
    纳尔逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nelson、

                           如何考虑 TPS62816 IC 的上升时间和下降时间、因为数据表中并未提到这些参数。 即使是数据表中尚未提及的关键参数死区时间。 需要使用这些参数来计算总功率耗散。 有没有任何方法可以计算这些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roopa、您好!

    如果我们有这些参数、我将在内部进行检查。 与此同时、您能指出一下您希望实现的典型电源轨以及负载消耗的电流量。 这可能有助于缩小数据范围?

    此致
    纳尔逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.05V、5.15A。

    谢谢。

    此致、

    罗帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roopa、您好!

    很遗憾、我们无法提供此数据。 我们可以确保优化死区时间、以尽量减少损耗。  

    通过这个 Webench 链接、您将能够获得所示拐角的效率。
    webench.ti.com/.../18

      

    对于此 Webench 计算、L=0.25nH (XFL4012-251MEB)。

    我们还在数据表中提供了 Vout=1V 且 L= 0.25nH 的数据(XGL4020-251MEC)。

    在5.15A 输出电流下、主导损耗的影响主要是开关的 Rdson 和电感器的 DCR。 我们建议使用陶瓷电容器、其损耗可以忽略不计。

    我希望此数据为您 计算损耗提供了一种替代方法。

    此致
    纳尔逊