This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610 RSOC 从86%下降至0%

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, GPCCHEM, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203385/bq28z610-bq28z610-rsoc-drop-from-86-to-0

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMGPCRB

您好  

开发出符合 BQ28Z610的客户设计。 问题是 在-40°C 时 RSOC 从86%下降到0%。  

他们已经完成了 GPCCHEM 和 GPCRB、并附上了 GPCCHEM 和 GPCRB 报告以及日志数据。

e2e.ti.com/.../_094E70673575606C2D00_40_B000_-_2800_1_2900_.zipe2e.ti.com/.../_A5624A54_.zip

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在-36deg.C (如您的日志文件中)可能无法使其正常运行。 该监测计使用 OCV 和电芯电阻模型、该模型没有按需精确地覆盖极端温度。

    在-36摄氏度下、尽管温度测量值没有明显增加、但当电池以高速率(1C)放电时、电压实际上会增加。 电量监测计模型不会很好地涵盖此行为。

    至少、必须仔细创建 GPCRb 输入数据、其中显示-36deg.C 下的电池行为、其中必须包括加湿时(但不是强制)在恒定环境温度下的自发热。 导入 gg_out.csv 文件中的热行为(以及 chemdat 文件)至关重要。

    但即使这样、在-36度的温度下也可能不能很好地工作。