This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:询问 TPS22990的 SOA 曲线

Guru**** 2766815 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203208/tps22990-asking-for-the-soa-curve-of-tps22990

器件型号:TPS22990

大家好、

我的客户将 TPS22990用于他们的新设计、 他们还计划通过将 Irush 和 VDS 相乘来测试 SOA 曲线、并且他们想知道 Irush 和 VDS 的最大产品值。

此外、他们还想知道如何通过 示波器测试 Irush。

祝您今天愉快、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    我们没有为此器件 和大多数负载开关生成 SOA 曲线。  我们的负载开关在整个温度范围内进行了广泛测试、符合数据表中列出的规格。 对于标称行为、您可以使用最坏情况下的 JEDEC Rthetaja 布局、环境温度、器件的最大 Ron 和负载电流来估算器件的结温;不过、对于开启期间的浪涌电流等瞬变、这不准确。 请通过电子邮件跟进此主题。

    向 VIN/VBIAS 施加5V 电压、并使用另一个电源在器件的输出端钳位电流探针(在负载和负载电容之前)使能器件是单向的。 从源进行测量不会那么准确、但仍然足够了。  

    此致、

    K·伯恩赛德