This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:关于 Irdson=200uA 时的 Tj 条件

Guru**** 2533820 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202754/lm25145-about-tj-condition-when-irdson-200ua

器件型号:LM25145

您好!

我想问您一个有关 LM25145的问题。
在电气特性中、Tj 处于 Irdson=200uA 时的条件为25℃、如下图所示。
然而、观察8.1.10中的说明可知是27°C。
哪一个是正确的?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    EC 表是实际测试规格、因此25C 更准确。

    然而、 25°C 和27°C 在本质上是相同的室温、  

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    如果 Irdson 在25°C 处为200uA、则在26°C 处为200.9uA、通过以下公式计算 RILIM。
    我是对吗?
    另外、在24°C、Irdson=199.1uA。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji,

    正确、但是、当考虑最小和最大容差时、1uA 差异可以忽略不计。

    您可以仔细查看数据表中的图13以了解不同的温度。

    -奥兰多