This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF200:如何为设计选择电流基准?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA326, LM134, ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202426/ref200-how-can-i-select-a-current-reference-for-my-designs

器件型号:REF200
主题中讨论的其他器件:INA326LM134ATL431

大家好!


我正在尝试使用3线 PT100 RTD 精确测量温度、我想使用 REF200和 INA326、使用 REF200数据表中的参考电路、但我要使用4个传感器、并且使用 REF200非常昂贵 REF200是否有更便宜的替代器件? 或者、或许有另一个 IC 可以帮助我实现这一目的、但成本非常低。

我认为 REF200是一个不错的选择、但 RTD 信号测量精度不高、因为我认为0.1°C 的测量温度存在误差。
希望你能帮我。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    您可以   根据应用手册"使用电压基准的精密电流源和电流阱"中给出的图7来使用 ATL431"

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Trailokya
    我之前查看过这些信息、您认为使用您指示的配置更好吗?或者我应该考虑另一种选择、如 LM134、它配备了二极管、可按照您的数据表所示提高其稳定性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

     与 ATL431相比、LM134/REF200将成为准确的解决方案、但它们是成本高昂的解决方案。 请告诉我您的当前参考的误差预算。 我们可以讨论解决方案。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Trailokya

    我认为 LM334MX/NOPB 是一个不错的选择、可以使用4线 PT100、我不打算在 PT100的硬件上花费超过3美元、 我设法使 RTD 传感器价格合理、我认为它可以使用 INA350CDSIDDFR 放大信号、这是一个不错的选择吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    该组合看起来符合您的精度要求。  

    祝您设计顺利。  

    此致

    Trailokya