This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:TPS92692-Q1 pspice 错误

Guru**** 2532630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199610/tps92692-q1-tps92692-q1-pspice-error

器件型号:TPS92692-Q1

我在 LT spice 中进行仿真时出现错误。 请提供有关如何克服此误差的建议。

在 PSpice 中对同一电路进行仿真时出现错误、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkataprasad、

    请您在24小时内让我们的专家查看并回答您的问题。  

    正确、  


    佩德罗·阿兰戈·拉米雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkataprasad、

    我们的器件在 PSpice 中进行了建模、因此请在 PSpice 中而不是 LT Spice 中运行仿真。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已按照图在 PSpice 中对电路建模。 请告诉我如何使用两种方法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在使用 TI 网站的下面设计工具和仿真部分中提供的模型?  运行、不会出现任何问题。

    TPS92692数据表、产品信息和支持| TI.com

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能对此提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 TI 设计工具中提供了该模型、该误差在 p spice 仿真过程中发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您没有回答我的问题。  我询问您是否在使用我们网站上提供的 PSpice 模型设计工具和仿真:

    TPS92692数据表、产品信息和支持| TI.com

    我们已经在 PSpice 中为您准备了一个模型。  这已在 PSpice 中证明可正常工作并进行硅烷化。  实际上、我刚才进行了仿真、以验证运行情况。

    谢谢 Tuan