This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:BQ25886 STAT 引脚闪烁

Guru**** 2797485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194663/bq25886-bq25886-stat-pin-blinking

器件型号:BQ25886

您好!

在本设计中、在测试期间、PG LED 亮起。 但是、STAT LED 以1Hz 的频率闪烁。 在数据表中、列出了此行为的多种原因。

输入电压为5.12V。电池电压为7.23V。

在这里、我不使用 NTC、TS 引脚上的电压约为4.1V。不使用 NTC 是否是问题? 对于忽略 NTC 的分压器、应使用哪种组合? 或者是否有任何其他问题?

注意:R5 = 5.23K、R8为30.1K。 R7未填充。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syed:

    如果未使用 NTC 热敏电阻、TS 引脚需要的电压介于相对于 REGN 的百分比之间。  因此设置 R5=R8。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相应地添加了电阻器、现在 TS 引脚上的电压为2.29V、STAT LED 现在持续亮起。

    不过、充电电压仅为8.01V、而不是8.4V。 充电电压下降的可能原因是什么?

    注意:Rset = 150K (R2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syed:

    IC BAT 引脚上是否测量了充电电压= 8.01V?  充电电流是否从最大值开始逐渐降低?  从 BAT 引脚到电池组的连接电阻有多大?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现这是由 TS 引脚上的电阻导致的、第三个条件是由这个电阻触发的。  

    但我突然遇到一个新问题。 设备工作正常。 有一天、当在连接电池的情况下插入 USBC 时(V BAT = 7.86V)、PG LED 会切换并关闭。 不过、当我尝试在没有电池的情况下进行插件时、PG LED 会亮起、STAT LED 会闪烁。 我连接电池后、PG LED 就会切换并关闭。

    VUSB = 5.12V

    REGN = 5.08V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当它工作时和它不工作时有什么物理差异?

    请共享两种情况下的 VBUS、SW、VBAT 和 ICHG 波形。

    您的输入是否能够提供足够的电流(请参阅第8.3.8.1节)?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发现这还是由 TS 引脚上的电阻器导致的。 当我将 R5更改为5.1K、将 R8更改为30K 时、可以解决截止频率问题。 然而、STAT LED 保持闪烁(仍然由于 TS 电压原因)、此值大约为4.3V。

    不过、当我使用 R5 = 5.1K、R8连接到30K 并使用 R7 (而不是 NTC)连接到4.7K 时、问题得到解决。 但如果不使用电池、充电电压仅为8.14V;如果使用电池、充电电压为8V。 VREGN = 2.2V

    这可能是一个愚蠢的问题(我是一个新手这里),但根据下表:

    TS 上的电压应该大约为 VREGN (5.08V)的1.2%、大约为0.061V。我是否正确? 但是、如果 R5 = R8、则 TS 电压约为 VREGN/2 (2.54V)、约为 VREGN 的50%。 这会造成任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于充满电和充电电流、TS 电压需要介于 VT2和 VT3之间。 否则、图19中显示的限制适用。 您指的1.2%是迟滞、不是全值。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 现在、我修改了电阻器组合、从而使 TS 引脚上的电压为2.51V (VREGN 的49.4%)。 但我注意到了不同的行为。

    当我在没有电池的情况下连接 USB 电缆时、STAT LED 以1Hz 的频率闪烁。 但如果我在连接电池时插入、PG LED 会闪烁5-6次并熄灭。

    我也有一些疑问、我已将充电电流设置为2A (R-ICHRGSET 7.87K)、并且 D+和 D-通过一个100E 电阻器短路。 输入电流限制电阻为383欧姆。 这是否会导致充电出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经将  R-ICHRGSET 改为1K。 现在、PG LED 工作正常、STAT 也不闪烁并持续亮起。 然而、未连接电池时、BATT 引脚上的电压为8.5V、而当它被连接时、这个电压为8V 并且每5分钟以0.01V 的步长逐渐增加、在40-45分钟内达到8.35V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有几个与编号帖子相关的问题:

    1.在第一篇文章中、当 PG LED 闪烁5-6次时提供的输入电压是多少? 您是否能够在拉动 I_POORSRC 时提供 V_POORSRC、如第8.3.3.1节所示? 这些设置不应在调试期间

    2.当 RICHGSET 为1k 时,充电电流为262 mA。 我怀疑充电时间过长是由于充电电流受限造成的。

    您是否已验证您的输入能够在5V 时提供3.3A 电流?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.输入电压为5.12V (通过三星充电器)。 但在连接电池时、电压在2.1V 至3.8V 之间波动。  

    2.我注意到适配器的输入容量只能提供2A @5V 的电压。 在这里、我仅更改了 R-ICHRGSET 电阻器、而不修改任何其他元件。

    我的问题是:

    ICHRGSET 是最大电流容量还是我们是否确实需要提供最大电流来启动充电? 例如:如果我们将 ICHRGSET 设置为2A、并且我们使用1A 充电器、IC 会自动降低充电电流还是无法开始充电?

    而且、使用  RICHGSET 以1k 充电时、电池电压充电超过8.56V、而不是8.4V 且未切断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在插入电池但5.12V 空载时输入电压在2.1V 至3.8V 之间波动、 该器件在3.7V 时发生故障、电源不良、超出最小工作电压范围4.3V。请确保提供的适配器能够提供系统所需的总功率。  

    有关输入过载时会发生什么情况、请参阅第8.3.6.2节"动态电源管理"。 不过、我认为您的情况是处于该行为的极限、因为该器件甚至无法调节 VINDPM 的输入。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一旦  RICHGSET从7.87K 更改为1K、输入电压波动被解决。

    现在电池正在充电。 但现在的问题是 电池电压充电到8.56V 以上、而不是8.4V 且没有切断。 (即使使用 RVSET 150K 且悬空)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RICHGSET 电阻器 不断变化。 所需的充电电流是多少? 您是否正电压、适配器能够处理所需的电流?

    您能否测量从 VSET 到 GND 的电阻?

    如果您尝试另一个器件会出现什么情况?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我手动将  RICHGSET 值从7.87K 更改为1K。适配器能够提供高达1.5A 的电流。此外、如果我在2A ICHGSET 上使用1A 适配器会发生什么情况? 该 IC 是否会自动将充电电流降级?  

    VSET 与 GND 之间的电阻最初为150K。 此外、现在 VSET 引脚悬空时、仍然会面临充电电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了澄清一下、对于1k RICHGSET、充电电流将为262 mA、而不是2A。  

    如第8.3.6.2节关于输入电流的动态电源管理中所示、"如果该电流超出充电器的预设输入电流限值或导致输入源电压下降到输入电压限值附近(VINDPM 固定为4.3V 典型值)、 该器件随后会降低充电电流、直到输入电流调节到输入电流限制或输入电压调节到 VINDPM 阈值。"

    您能否尝试更改 IC 并查看结果? 悬空的 VSET 对应于8.4V 充电电压。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使使用不同的充电 IC、充电电压仍为8.54V (VSET 引脚悬空)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何测量该充电电压?

    此致

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 IC 和 GND 上 VBAT 引脚两端的电压。 在2个电路板上进行了测试。 结果相同。 电池电压为7.96V、但在充电时、BAT 引脚电压为8.54V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测量结果让我感到困惑。 电池为稳定的直流电源。 如果连接了7.96V 电池、电池电压不会突然跳过500mV。 您的接地连接位置如何? 您是否在另一个电路板上尝试过其他 IC?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我说的不是、我开始以7.96的电压为电池充电。 但即使在达到8.5后、充电也没有切断。 当我在没有电池充电的情况下测量电池引脚电压时、电压为8.54V。  

    我尝试过使用2个差动板。 相同的结果  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此状态期间、您可以测量 VSET 对 GND 的阻抗吗?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未连接电池时、Vset 引脚和 GND 之间的电阻为0.5 M Ω。

    但是、连接电池后、VSET 和 GND 之间的电阻立即为8k Ω。 这是正常的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的电路板上、当我打开 VSET 引脚时、它会保持开路且未通电。 施加电源时电阻约为10千欧(我不太关心 IC 接通时的测量)。 当您以150千赫终止它时会发生什么情况?

    您能否捕获当测量的电池电压高于通过 VBUS、BAT、SW 和充电电流实现的所需充电电压调节值时的波形? 在 BAT 引脚电压上放置一个光标、表明其高于8.4V 调节电压。 请捕获相同的测量 VBUS 的波形、并请将其与两者的万用表测量值进行协调。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我没有示波器。 我会努力做到这一点。

    但是、我们组装了第三个电路板并对其进行了测试。 此处充电时的 VBAT 电压为 8.42V。 (VSET 引脚悬空)

    而且、一旦电池达到4.23V、电池充电就会终止。

    之前的2个电路板已经过多次重新焊接。 这对电池充电电压是否有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对你们的结果感到困惑。 电池是否在8.42 V 电压下终止? 终止于4.23V 远低于充电调节。 您是否是指单节电池(其中有2节)的端接电压为4.23V?

    正确的最佳方法是执行 ABA 交换。 将已知的正常部件置于不良电路板上、取出已知的错误 IC、然后将其置于良好电路板上。 观察结果。

    我在等待您的示波器捕获。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔