This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:充电完成时出现异常行为

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202232/bq51050b-strange-behavior-on-charge-complete

器件型号:BQ51050B

我正在将 bq51050b 用作  我设计的手持设备中、2800mA 381LiO2电池的唯一无线充电器(AD 引脚接地)、电池的最大充电电压为4.2V。 我将充电电流限制为1.3A 并 将终止 电流设置为10%。 我拥有的所有3种不同的无线充电器底座似乎都能正常工作。  

但我终于遇到了一个奇怪的问题。 电池充电完成后、我所具有的任何焊盘都将找不到 bq51050b。 将器件上的电池放电至低电平没有任何作用。 只有我断开电池一段时间并再次连接电池、bq51050b 才会恢复正常工作。  

当电池保持连接而器件位于焊盘外时、我检查了芯片的所有引脚、发现只有 BAT 引脚有电压。 我真的很困惑。

有人可以帮助吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对电池进行放电的电量有多低、放电时电池是否一直在充电器垫上? 是否从焊盘上移除 BQ51050B 器件、然后将其移回焊盘?

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对电池关闭焊盘放电。 我发现如果放电次数增加、bq51050b 就能恢复正常工作。 上次我只能从4.2V 放电至4.08V。 当我继续放电至3.98V 并将器件放在焊盘上时、焊盘识别出了 bq5105b。

    神秘之处是、如果我断开电池并重新连接、即使电压超过4.1V、焊盘可以找到 bq5105b。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guofeng、

    神秘之处是,如果我断开电池并重新连接电池,即使电压超过4.1V,焊盘也可以找到 bq5105b。

    在这种情况下、您能否在 RECT 引脚上提供电压? 当设备位于焊盘上时、您是否还要取出并连接电池?

    此致、

    安东尼·范