我正在将 bq51050b 用作 我设计的手持设备中、2800mA 381LiO2电池的唯一无线充电器(AD 引脚接地)、电池的最大充电电压为4.2V。 我将充电电流限制为1.3A 并 将终止 电流设置为10%。 我拥有的所有3种不同的无线充电器底座似乎都能正常工作。
但我终于遇到了一个奇怪的问题。 电池充电完成后、我所具有的任何焊盘都将找不到 bq51050b。 将器件上的电池放电至低电平没有任何作用。 只有我断开电池一段时间并再次连接电池、bq51050b 才会恢复正常工作。
当电池保持连接而器件位于焊盘外时、我检查了芯片的所有引脚、发现只有 BAT 引脚有电压。 我真的很困惑。
有人可以帮助吗? 非常感谢!