This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:充電動作を繰り返すと充電できなくなる μ A

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201865/bq24079

器件型号:BQ24079

データシートの回路定数例(充電電流800mA設定)でUSBアダプタ(5V /2A)から入力したとき

充電電流が約100mAしか流れない場合がある。負荷はDCモーターで、約1.5A流れる。器

USB入力毎に発生するのではなく、何らかの条件が重なったときに故障するようです。

充電電流コントロール回路が故障する原因は何か、教えて頂きたい。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在某些情况下、这里有些调节环路可能处于活动状态、会导致充电流向100 mA。 其中一个优势是 DPPM、它根据负载可减小电流、从而 防止 OUT 引脚下降过多。 如果您能够将它们绘制为波形、在大约100ms/div 的条件下绘制电池电流、电机电流和输出电压的关系可以帮助了解为什么只有100 mA 流动

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回答、ありがとうございます。
    容量が少ない充電池の充電電流は800mAです。器
    容量が少ない電池を繰り返し充電しても充電電流が約100mAしか流れなくなります。器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享充电器原理图? 是否已将器件设置为 USB100模式?

    当您说器件出现故障(输出电压、Iset 电压、输入电压、输入电流)时、您是否还能够共享我之前提到的波形?

    此致、

    安东尼·范