This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:将输入电压调节至4.3V (可能为 Vdppm?)

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203115/bq24074-input-voltage-regulated-down-to-4-3v-potentially-vdppm

器件型号:BQ24074

我正在使用 Adafruit USB/DC/Solar 锂聚合物电池充电板(www.adafruit.com/.../4755)中的 BQ24074。 我已经将一个1W 6V 太阳能电池板(https://voltaicsystems.com/1-watt-panel/)连接到直流适配器并已验证它是否正常工作。 当我根据电池板的位置测量可变太阳能输入(通过 VBUS 引脚测量、连接这个芯片的输入引脚)时、输入电压永远不会超过~4.3V。 太阳能电池板确实会对不同的光照条件做出反应、但是看起来所有超过4.3V 的电压值都被调低至这个值。

我认为这可能与系统中的 Vdppm 功能有关、因为 Vdppm 在数据表中列为4.3V。 虽然系统的 DPPM 功能应该只会影响输出电压(因为 Vin-DPPM 仅适用于为 USB100或 USB500模式配置的 BQ24074、并且我的电路板设置为 EN1 = 0、EN2 = 1)、但我仍然想排除比预期更大的电流消耗。

此电路板根据 EN1 = 0和 EN2 = 1配置了可编程输入电流限制、该限制基于此电路板的默认 EN 设置(由1k 电阻器设置、= 1.55A)。 太阳能电池板的最大电流(短路)为0.20A、当前配置的充电率为1A、 虽然当前没有负载、但未来负载的最大电流消耗为0.11A。虽然该电流应保持在可接受的电流范围内(1.55 > 1+0.2+0.11)、但我决定尽可能降低电流消耗。 然而,将充电电流降低到0.5A 对输入电压没有影响,因为它保持在4.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Catherine:

    欢迎使用 E2E!

    您是对的、这是 VDPPM。 所发生的事情是您的太阳能电池板输出(充电器的输入)生命提供充电器所要求的电流。 当充电器尝试拉取电池板能够处理的更多电流时、电池板的电压将根据电池板的 IV 曲线下降。 由于充电器上的输入下降、OUT 引脚电压也会下降。 OUT 引脚降至4.3V 后、器件进入 DPPM。 由于您没有负载、充电器的 IN 引脚电压将相对接近 OUT 引脚电压。  

    DPPM 希望防止 OUT 引脚电压进一步下降。 为此、它会降低充电电流、直到 OUT 引脚电压保持恒定。  

    Unknown 说:
    我决定尽量降低电流消耗。 但是、将充电电流降低到0.5A 对输入电压没有影响[/报价]

    由于您的太阳能电池板只能提供最大200 mA、您需要将其降至此值以下。  

    根据电池板的 IV 曲线和所需的电压值、您需要将电流调整至低于此值。 请注意、IV 曲线会随面板的辐照度和温度而变化。  

    如果这有帮助以及您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    安东尼·范