This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5034:LM5034的设计计算要求

Guru**** 2608345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5034, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203248/lm5034-requirement-of-design-calculations-for-lm5034

器件型号:LM5034
主题中讨论的其他器件: UCC2897A

大家好、

关于我的客户的以下设计规范、我推荐了器件型号:LM5034

输入电压范围:Vin = 40V 至62V

输出电压、Vo = 14.5V

负载电流= 20A

输出功率 Po = 300W

隔离式 DC-DC

现在、他们希望获得此器件的设计计算、您能尽快帮我解决此问题吗?如果您有任何替代器件建议提供设计计算、请告知我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinesh:

    适用于功率级设计计算的有用 TI 资源是: 功率级设计工具| TI.com。这可用于计算磁性元件匝数比、控制占空比等。

    另一个有源钳位正激式控制器是 UCC2897A、它在产品文件夹中提供了各种设计工具/应用手册以及数据表公式。

    谢谢。

    约瑟夫