请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ30604 主题中讨论的其他器件:TPSM82864A
您好!
我的客户有以下要求:输入电压3.3V、输出电压0.9V、额定电流4A、输出电压波纹:0.2% Vout
我的问题是:
1. 我们是否有满足这一要求的电源模块?
2. 这种电源要求是否常见?
3. 如果是通过转换器实现的、是否有推荐的器件或参考设计?
此致、
查理
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户有以下要求:输入电压3.3V、输出电压0.9V、额定电流4A、输出电压波纹:0.2% Vout
我的问题是:
1. 我们是否有满足这一要求的电源模块?
2. 这种电源要求是否常见?
3. 如果是通过转换器实现的、是否有推荐的器件或参考设计?
此致、
查理
您好、Charlie。
对于这些规格、我们有更新的、更小的 TPSM82864A、推荐使用。
此博客可以帮助您计算一个二阶滤波器来获得纹波: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/design-a-second-stage-filter-for-sensitive-applications
TPSM82864A 的输出纹波已经非常低、因此需要非常小的滤波器。
克里斯