This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:Vout 的绝对最大值(旧芯片)

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202882/lp2985-absolute-maximum-value-of-vout-legacy-chip

器件型号:LP2985

团队、

datahseet 显示了9V 的绝对最大 Vout 值。
表6.3提到了建议的 Vout 最大值为10V。

该器件是否能够承受10V 的输出电压?
 LP2985-10DBV 是10V 输出电压器件还是1.0V 输出电压器件?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:  

    感谢您与我们联系。  

    该器件支持 Vout=10V、您共享的器件型号是10V 的固定器件。  

    让我来处理这个问题、以更新它、避免未来产生困惑。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢埃德加!