This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要高电流热插拔控制器 LTC4238的替代器件

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25985, TPS25985EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199127/need-alternate-part-for-high-current-hot-swap-controller-ltc4238

主题中讨论的其他器件:TPS25985TPS25985EVM

您好、TI!

我有一个项目在大规模生产阶段就收到来自 EOL 的信息、我必须选择更改原始设计、电流使用情况为12V@80A、我想知道 TI 是否有推荐的高电流解决方案热插拔/电子保险丝?  (可用的 PCB 空间为45mm*25mm)。  

Br、

德伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Delun:

    感谢您联系我们。 请浏览 TPS25985并分享您的反馈。 对于 12V@80A 设计、解决方案尺寸为30mm x 12mm、并联两(2)个 TPS25985电子保险丝。 您也可以查看 TPS25985EVM 以了解解决方案的尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avisheck。

    1. 建议并联使用两个模块来制成80A、因此如果我将电流降低至70A、是否有机会使用1个模块进行设计?

    2. 此30mm x 12mm 是否包含2个 TPS25985及其周围环境所需的元件?

    3. 我能理解到 Swen 是作为并联控制的起始点使用的吗? 如何确保在并联连接的情况下电流平衡?

    谢谢。

    德伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Delun:

    TPS25985额定 RMS 电流为60A。 应根据热设计电流(TDC)选择器件数量。  ºC、通过 TEMP 引脚报告的最大器件结温不应超过建议值125 μ F。

    30mm x 12mm 由2个 TPS25985电子保险丝及其周围组件组成。

    是的、SWEN 用于并联控制器件。 TPS25985在启动和稳态期间采用有源电流共享机制来确保电流平衡。 有关更多详细信息、请参阅数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Delun:

    TPS25985额定 RMS 电流为60A。 应根据热设计电流(TDC)选择器件数量。  ºC、通过 TEMP 引脚报告的最大器件结温不应超过建议值125 μ F。

    30mm x 12mm 由2个 TPS25985电子保险丝及其周围组件组成。

    是的、SWEN 用于并联控制器件。 TPS25985在启动和稳态期间采用有源电流共享机制来确保电流平衡。 有关更多详细信息、请参阅数据表。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。