嗨、大家好!
在我的应用中、我让 CB_EN 处于低电平持续状态、并且在充电期间可以正确控制平衡器 MOSFET。 如果电池电压更不同、则平衡器无法执行平衡、一个电池达到过压状态、并且 OUT 引脚变为高电平。
当 OUT 变为高电平时、会禁用充电器以避免额外充电、但 CB_EN 在平衡器 MOSFET 都关断时仍然处于低电平。
这是什么意思? 在过压情况下、也会禁用平衡器、
谢谢!
此致
斯特凡诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、大家好!
在我的应用中、我让 CB_EN 处于低电平持续状态、并且在充电期间可以正确控制平衡器 MOSFET。 如果电池电压更不同、则平衡器无法执行平衡、一个电池达到过压状态、并且 OUT 引脚变为高电平。
当 OUT 变为高电平时、会禁用充电器以避免额外充电、但 CB_EN 在平衡器 MOSFET 都关断时仍然处于低电平。
这是什么意思? 在过压情况下、也会禁用平衡器、
谢谢!
此致
斯特凡诺
Stefano、您好!
建议的电池平衡范围似乎介于3V 和4.2V 之间(每节电池)。 可能是在 OV 中、它会禁用电池平衡、尽管数据表中未对此进行说明。 遗憾的是、这是一个较旧的器件、并且为该器件工作的人员不再在公司工作、因此我目前无法轻松确认这一点。
我可以在星期一尝试用我们的一个开发板测试这一点、看看我是否看到同样的行为。 然后我就可以确认。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙