This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:有关 BQ24780S 的一些问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200613/bq24780s-some-question-about-bq24780s

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件: BQ24780

您好、TI 团队、

我们的新笔记本项目使用 BQ24780S 对3节电池进行充电。  插入适配器(19V)时、ACDRV、ACDET 和+VCHG_REGN 的电压均正常。  测得的数据如下:ACDRV:23.6V、ACDET:2.8V、+VCHG_REGN:5.95V。 此时 BATPRES 电压低、ACOK 输出高电平、BATDRV 高电平、导致 Q13 MOSFET 工作异常 当移除 Q13 MOSFET 时、MOSFET 驱动信号不起作用。  但 Q13 MOSFET 可以与仅使用电池供电的情况下正常工作。

原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../BQ24780_5F00_Schematic.pdf

您能帮助分析此问题的原因并为设计提供一些建议吗?

谢谢。

此致