This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25629:PMID 是否可用作系统组件的非稳压电源?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25629, BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202944/bq25629-can-pmid-be-used-as-an-unregulated-power-supply-for-a-system-component

器件型号:BQ25629
主题中讨论的其他器件: BQ25150

您好、我想问对于 BQ25629、我是否可以将 PMID 视为未稳压输出、以便为系统的某些部分(不是附件)供电、例如5V 显示屏 LED 等。 BQ25150等其他 IC 则使用 PMID 来实现此目的。 有什么限制性差异吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在 BQ25629上、PMID 由输入适配器直接供电、如果启用了升压 OTG 模式、则由电池供电。 在升压中、OTG PMID 引脚将被调节至通过 I2C 设定的3.84至5.2V 范围内的电压(缺省值5.04V)。   

    BQ25150不会像 BQ25629那样通过升压转换器运行从电池为 PMID 供电。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!