This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:降压高侧 MOSFET 损坏

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199044/tps55288-buck-high-side-mosfet-damage

器件型号:TPS55288

您好!

发生  TPS55288 降压侧高侧 MOSFET 损坏问题。 (第一季度)

您能帮助查看原理图和布局吗?

当 Vin=20V、Vout=5V 时它会损坏。

请添加我的朋友、我会通过隐私消息向您发送原理图和布局文件。

请告诉我您需要什么波形。

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请回答应用条件:输入电压范围、输出电压和最大输出电流。 我可以知道客户名称和中使用的应用程序吗?

    我会添加您的朋友、并请在批准后发送原理图和布局文件。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我将关闭此主题、如果您有更多问题、请随时通过电子邮件联系或发布新主题。

    此致、

    布莱斯