This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6983:最大亮度

Guru**** 2507265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202561/tlc6983-maximum-brightness

器件型号:TLC6983

您好!

我们使用一个 TLC6896来驱动48x16单色红色 LED 矩阵。  在我们的原理图中、Rref 使用6.8k。 我们需要实现20 mA 输出电流。  我附上我们当前使用的参数列表。 我们遇到的问题是客户想要更高的强度。 以下寄存器的设置是否正确、才能获得每个通道的20mA?

#define _FC0_2 ((MOD_SIZE_1 | GRP_DLY_B_0 | GRP_DLY_G_0 | GRP_DLY_R_0)>> 32)和0xFFFF
#define _FC0_1 ((FREQ_MUL_7 | FREQ_MOD__0 | SUBP_NUM_128 | SCAN_NUM_16)>> 16)和0xFFFF
#define _FC0_0 ((LODRM_EN_0 | PSP_MOD_0 | PS_EN_0 | PDC_EN_0 | CHIP_NUM_1)和0xFFFF

#define _FC1_2 ((BLK_ADJ_0 | LINE_SWT__480 | LG_ENH_B_15 | LG_ENH_G_15)>> 32)和0xFFFF
#define _FC1_1 ((LG_ENH_G_15 | LG_ENH_R_15 | LG_STEP_B_1 | LG_STEP_G_1)>> 16)和0xFFFF
#define _FC1_0 ((LG_STEP_G_1 | LG_STEP_R_1 | SEG_LENGTH__1024)和0xFFFF

#define _FC2_2 ((SUBP_MAX_256_0 | CH_B_TESSIONY_1 | CH_G_TESSIONY_1 | CH_R_TESSIONY_1 | LG_COLY_B__16)>> 32)和0xFFFF
#define _FC2_1 ((LG_COLY_G__16 | LG_COLOY_R_16 | DE_COUPLE1_B__1 | DE_COUPLE1_G_1)>> 16)和0xFFFF
#define _FC2_0 ((DE_COUPLE1_R_1 | V_PDC_B__0V1 | V_PDC_G_0V1 | V_PDC_R_0V1))和0xFFFF

#define _FC3_2 ((LSDVTH_B__0V2 | LSDVTH_G_0V2 | LSDVTH_R__0V2 | LSD_RM__8 | BC_7)>> 32)和0xFFFF
#define _FC3_1 ((CC_B_255 | CC_G_255)>> 16)和0xFFFF
#define _FC3_0 ((CC_R_255))和0xFFFF

#define _FC4_2 (((DE_COUPLE3_EN_0 | DE_COUPLE3__9 | DE_COUPLE2_0 | FIRST_LINE_DIM__1 | LG_CAURSE_B_0 | LG_CAURSE_G_0 | LG_CAURSE_R_0)>> 32)和0xFFFF
#define _FC4_1 (((SR_ON_B_3 | SR_ON_G_3 | SR_ON_R_3 | SR_OFF_B_1 | SR_OFF_G_1 | SR_OFF_R_1 | LG_FIN_B_0 | LG_FIN_G_0 | LG_FIN_R_0)>> 16)和0xFFFF
#define _FC4_0 ((SCAN_REV_1 | Imax_1))和0xFFFF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    幸会。

    请给我一些时间,我会检查你的问题,并尽快答复你。

    感谢您的理解。

    此致、

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim:

    艾维斯今天不在办公室。

    请确保您的 R_IREF 电阻器、BC、CC_R/CC_G/CC_B 和 IMAX 设置符合 本[FAQ]中[Q3]的公式  、并 满足您的要求。 (常见问题解答链接: [FAQ]如何在五分钟内掌握 LP589x/TLC698x 器件和 LED 显示应用? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛)

    还可以使用寄存器映射生成工具来生成寄存器设置。 从上面的常见问题解答中查看[Q2]。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim:

    BTW、 您能否与我们分享更多有关此项目的信息、以便我们提供更好的支持? 如果可以、我们可以通过电子邮件进行交谈。

    BR、Steven