This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520的绝缘特性曲线。

Guru**** 2513585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202978/ucc21520-the-insulation-characteristics-curves-of-ucc21520

器件型号:UCC21520

尊敬的专家:

"安全裕度区"和"工作区"是什么意思? 为什么1800Vrms 的使用寿命优于1500V、254年比135年?

谢谢。

Br、

戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    工作区反映了 数据表中列出的 VIOWM 最大工作隔离电压。 这是我们建议使用器件的最大工作电压。

    VDE884-11规范包括工作电压的20%裕度和寿命的87.5%裕度;即、具有20年寿命的1.5kVrms 工作电压必须证明在1.8kVrms 下37.5 年的故障概率小于1ppm。 我们的技术比 VDE884-11所需的技术要好得多,因此我们有135年,而不是37.5年的最短寿命。

    所以、本质上只是寿命数据的降额。

    如果您有其他问题、Gordon、请告诉我。

    此致、