This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 功率级的 PWM 配置

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95430, CSD95410RRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201935/pwm-configuration-for-power-stage

主题中讨论的其他器件:CSD95410RRB、CSD95430

大家好、

我有2个驱动12个功率级的选项来获得 0.8V @ 360A。请根据纹波、效率、热性能建议哪一个是最佳选择。

请建议我必须使用12 PWM 或4 PWM 来驱动12个功率级。

功率级(CSD95410RRB)可支持30A 连续电流。

这是折射图像。

可支持12 PWM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    由于您使用的是 CSD95410RRB、因此每个功率级具有一个 PWM 的顶部选项更有意义。 另一个功率级、如 CSD95430、支持每个 PWM 具有多个功率级。 增加功率级将使功率更稳定、温度更低、效率更高。

    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更多的功率级将使功率更稳定,温度更低,效率更高。

    Ryan、

    在这两种情况下、功率级的优势更为明显。 为什么我们需要12个 PWM 来驱动12个功率级 、而我们只需4个 PWM 即可轻松实现目标(0.8@360A)?

    与12 PWM 相比、路由4 PWM 信号是一项简单的任务。

    PLESE SHARE 4 PWM 会有什么缺点?

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    TI 所独有的可堆叠 PS 或相位加倍技术、可提供更好的瞬态、热性能和低输出纹波。

    您可能找不到使用相同设计的第二种解决方案。

    我们可以通过电子邮件分享更多详细信息。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe,

    我将在电子邮件上等待更多的说明书。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我收到了您的消息、很快就会发送给您。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不错的酒店

    还有一个疑问-从单 PWM、我们可以驱动多少个功率级? 请提供建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我听说您已经与 Kevin LaRosa 讨论了一个超高电流项目设计。

    这是同一个工程吗? 你可以在这个大型团队的讨论中使用与 Kevin 相同的主题。

    单个 PMW 最多可驱动4马力。

    此致

    颐和