This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860EVM:在取出一个 LED 后 EVM 无法工作

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198251/lp5860evm-evm-doesn-t-work-after-one-led-was-taken-out

器件型号:LP5860EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

大家好!

我删除了其中一个 LED、并用自定义 LED 替换、以进行色调比较。 该板从那以后就不工作了。 我在 GUI 中得到错误"3.3V"、然后 USB2ANY 闪烁。 取出 VLED 跳线后、可以使用 SPI 与器件通信、但 USB2ANY 不闪烁。 I2C 不再工作。 我取出了定制的 LED、现在它的位置是空的。 这没有什么区别。  

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我展示您更改 LED 后的 EVM 图片?

    VLED 和 VCC 连接通常引起的3.3V 错误、是否为 EVM 使用外部电源?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IC 可能由于静电而断开。 我更改了 IC、它现在运行正常。

    此致、

    埃山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ehsan,

    谢谢您的更新,请告诉我,如果您遇到一些问题