This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A11:在 IC 顶部使用散热器时的热测量

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201238/tps7a11-thermal-measurement-when-use-heat-sink-on-top-of-ic

器件型号:TPS7A11

您好支持团队:

客户询问在 IC 顶部配有散热器的 TPS7A11中使用时、如何测量温度并假设结温、您能支持吗? 参考 SPRA953应用手册、本例中不能使用 Psi-jt、在使用散热器情况时是否可以使用 Psi-jb?

谢谢。

池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:  

    感谢您分享这些信息。  

    Psi-jb 与 PCB 温度相关、因此、如果使用散热器、则必须使用以下公式:  

    TPS7A11的封装和条件、即负载、Vin、Vout 是什么?  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar-san,

    感谢您的支持。  公式5看起来想使用热阻抗、我觉得这可能不适合他们想做的事情、他们想测量 IC 周围的温度并假设结温。 你还有其他办法吗?

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikeda-San、  

    公式5使用结到外壳(RJC),使用散热器时适用,R (sa)与接收器到环境有关,R (cs)为:  

    因此、这一切都与散热器有关。  

    正在使用的封装和条件是什么? 我没有得到这个回答,这将有助于确定这是否可以使用 Rjc 必须是更小的 Rja。  

    如果使用的是 DRV 封装、则没有任何用途、如果使用的是 YKA 封装、则客户仍可以使用公式5。  

    此外、如果使用 DRV 封装、客户为什么要使用散热器? 正确的 PCB 布局应有助于减少 RJA 并有助于改善热耗散。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar-san,

    感谢您的支持。 但是、我假设他们知道所有确切的热阻抗、可以使用公式5。 但在这种情况下、它们可能无法获得完整的阻抗信息、因此它们希望通过测量来了解结温。 您能告诉我如何测量和了解结温吗?

    它们在严格条件下使用 DRV、无需讨论 PCB 布局。

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikeda-San、  

    感谢您提供封装信息。  

    散热器是放在封装顶部还是 PCB 底部? 放置在底部将获得更好的热性能。  

    使用散热器时、必须使用 psi js (连接到散热器的结点)。  

    了解器件将在狭窄的条件下使用、并且 PCB 布局可能不会产生重大影响、但是、由于裸露的焊盘被焊接到板本身上、大部分散热将通过 PCB。

    使用 SMD 器件时、只有少量热量流向顶部。 结至顶部的温差通常小于到 PCB 的结点。  

    输入电压、输出电压和负载条件是什么?  

    以下是一些参考资料:  

    AN-2020《富于洞见的热设计》(修订版 C)(TI.com)

    如何使用热指标正确评估结温(修订版 B)

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar-san,

    如果您建议使用 PSI JS、您能否提供它?

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikeda-San:  

    此参数来自在器件顶部安装散热器的情况下使用的热化合物(热膏)、如果未提供、则必须计算出该参数。  

    如果散热器安装在 PCB 底部、则 可以使用 RθJC (bot)结至外壳(底部)进行估算。  

    请参阅以下应用手册以了解更多信息:  

    AN-2020《富于洞见的热设计》(修订版 C)(TI.com)

    如何使用热指标正确评估结温(修订版 B)

    最佳

    Edgar Acosta,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edgar-San:

    他们计划在 IC 上使用散热器。 我不确定您是否满足了客户的期望。 他们希望测量 IC 周围任意一点的温度、并了解结温。 我觉得这个应用看起来不像显示检查所有热阻抗的方法 、并假设结点、这看起来像纸张工作。 您是否意味着难以通过测量和使用 PSI 因子来了解结? 如果不是这样、应用手册显示了该方法、请展示页码以及如何清楚地测量和假设结温。

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikeda-San、  

    Psi JB 可以使用、问题是仅使用 PsiJB 而不考虑散热器可能会产生 不准确的结果。  

    除了前面的陈述、要使用 PsiJB、必须测量 PCB 的温度、这可能是一个挑战、尤其是空间非常狭小、必须距离器件至少1mm 并以封装边缘为中心。 如果客户可以测量 IC 附近的温度来调整辐射率、那么使用 TJ = TB +ΨJB×PD 可以给出一些估算值。 这是因为散热器会对热耗散产生一些影响、并且这仍需要包含在计算中。  

    这同样只是一个近似值、下面是 一个模型、显示在使用散热器时的热阻应用手册之一中。 热阻可被视为电阻(串联/并联组合);这可以作为起点(AN-2020《富于洞见而非后见的热设计》(修订版 C)(TI.com) 第8页第3.5.1节

    摘自另一份应用手册(如何使用热指标正确评估结温(修订版 B)):  

    在这种情况下、应使用 RJC (顶部)、并将其绑定回:

    同样地、如果使用 PsiJB、则可以粗略估计 Tj 是多少、但更准确的答案是使用公式6。  

    如果已知散热器并且客户拥有其布局、我可以向热建模组提交申请、但我需要 PCB 文件和用例条件、例如 Vin、Vout、Ta 和 Pd。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔