This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:可与 TUSB8041配合使用?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TPS25750, TUSB8020B, HD3SS3220, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193195/tps25750-may-be-used-together-with-tusb8041

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TUSB8041TUSB8020BHD3SS3220TUSB542

您好!

在我的设计中、只有一个 USB 3.0根端口。 我需要拆分两个 Type-C 端口。 所以我需要一个 USB 3.0集线器。  那么、TPS25750是否可以与 TUSB8041配合使用? 或者有任何其他更好的解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diverger:

    是的、TPS25750可以正常工作。 有关兼容性和器件选择方面、请咨询 USB 集线器团队。

    通常、PD 和 USB 是独立的、除了告示板事件和有时复位外、它们之间的交互很少。

    非常恭敬、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息。 我期望中枢团队提供更详细的信息、因为您提到了例外情况。 我希望它可以在主要操作系统下工作、无需额外的编码工作。 或者我需要打开另一个 POST 目标 TUSB 芯片?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diverger:

    我将分配给轮毂团队!

    非常恭敬、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可使用 TUSB8020B、它是一个双端口超高速5G USB3集线器 www.ti.com/.../TUSB8020B。

    由于这是 Type-C 应用、因此您还需要 HD3SS3220无源 MUX + CC 控制器、 https://www.ti.com/product/HD3SS3220。

    如果您关心信号完整性、可以使用 TUSB542、 www.ti.com/.../TUSB542、这是一个转接驱动器+ MUX 功能和 TUSB32x CC 控制器。

    谢谢

    大卫