This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:无法将 chem-ID 编程到评估板中。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202905/bq40z80evm-020-re-not-able-to-program-the-chem-id-into-the-eval-board

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80BQSTUDIO

您好!

我使用 Bq40z80评估板进行评估。 因此、在将 ChemID 编程到器件中时、我在软件中收到了错误(我附上了相关的屏幕截图)。

我还附上了 srec。 我将其编程到器件中。

请看一下、我可以做些什么。

此致、

Hrishikesh.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishikesh、您好!

    看起来您可能手动选择了要使用的 BQZ? 从 BQStudio 底部的错误可以看出、BQZ 文件似乎与器件上的固件不匹配。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的答复。

    我现在应该怎么做来解决这个问题? 请帮我解决这个问题。

    此致、

    Hrishikesh.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishikesh、您好!

    产品页面包含默认 SREC 和 BQZ、您可以使用手动选择的 BQZ 上传 SREC、然后将更新后的 BQZ 放在 BQStudio 下载路径的配置文件夹中。

    此致、

    怀亚特·凯勒