This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202615/bq76940-bq76940

器件型号:BQ76940

您好!

我正在使用由一家中国公司制造的定制电池组(54.6v (13节电池)、20A)。 他们使用 TI 的 BQ7694003DBT 设计电池管理系统。

该 BMS 存在问题、当我连接负载(例如5A 负载)时、电压会降至零、然后上升回其最大值并正常工作。

我想知道您是否可以帮助我确定问题。 我当时认为 BQ7694003DBT 电路可能存在问题。

这里、我将监控装置连接到输出线路上、无论是否增加了100uf 电容。

谢谢

  

X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamed、

    是否设置了保护功能? 您在哪里测量电压?  

    请分享您的原理图和配置。

    此致、
    何塞·库索