Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1
你好
我们使用 UCC21750-Q1驱动器来控制 SiC MOSFET 1.2kV (TO-247-4) 50kHz、我们的拓扑为 H 桥、我们使用参考设计 TIDA-010039E4等类似方案。 电源为独立的 DC/DC 转换器+15/-5V。 对于 DESAT 引脚、我们在方案中使用了100pF 和1k Ω 电阻器以及一个1.2kV 二极管。 Rg ON 和 RG OFF 递增至10R、死区时间为200ns。
该驱动器在同一 PCB 上非常靠近 MOSFET、每次我尝试将直流母线电压提升到150V 时、都会应用故障信号。 此外、RDY 引脚有时可能会下拉。
在我们之前的 PCB 设计中、当驱动器位于 separatly PCB 板上时、我们在无负载的情况下不存在这个问题。 当我尝试用标称电流加载 scheame 时、问题是满足。
我试着在 Vdd-Com-Vee 之间多放一些电容,在去饱和电路中再放一个二极管串联,但没有结果。
DC BUS 电压必须为650-700VDC。
n`t 我的设计可能存在问题、但我不知道在何处。
请帮助、我可以 通过电子邮件向您发送我的 PCB 布局和方案。