This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24:TPS546D24能否与 TPS546B24并行运行?

Guru**** 2638555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546A24A, TPS546B25, TPS546D24, TPS546D24A, TPS546B24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202146/tps546d24-can-tps546d24-work-with-tps546b24-in-parallel-operation

器件型号:TPS546D24
主题中讨论的其他器件:TPS546B25、、、 TPS546B24A、TPS546A24A

您好!

 我想确认 TPS546D24 + TPS546B25是否可以并联运行、以实现大输出电流(40A + 20A = 60A)。  

 我从终端客户那里得到了这个混合电路。 进行建模。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    我的同事下周会给您回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    没有 TPS546B24、但 TPS546D24A 和 TPS546B24A 可通过两相堆叠的形式并联使用、以支持60A 的负载电流。

    TPS546B24A 将电流共享为 TPS546D24A 的1/2、因此 B24A 将承载1/3的负载电流、而 D24A 将承载2/3。  注意: TPS546A24A 在与 TPS546B24A 类似的堆叠中不工作。

    请注意以下几点:

    1) 1) TPS546D24A 应配置为堆栈控制器、其中 GOSNS 连接到 GND、VOSNS 连接到输出。

    2) 2) TPS546B24A 应配置为跟随器、GOSNS 上拉至 BP1V5。

    3) 3) TPS546B24A 的电感器应是 TPS546D24A 的电感器值的2倍。  如果其电感器值不是2:1、则必须在设计补偿时使相同的 ILOOP 增益适用于两个转换器。

    4) 4)跟随器(B24A)的电流限制(IOUT_OC_FAULT_LIMIT)选择应至少为控制器(D24A)的一半。  如果通过 PMBus 对 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 或 IOUT_OC_WARN_LIMIT 进行编程、则写入 PMBus 的值应为:D24A 所需的 N x 相电流限制、其中 N 是相位数。  对于由 D24A 和 B24A 组成的两相、这将是所需电流限制的1/3。

    5) 5)如果使用 TPS546X24A Excel 设计工具、您可以在设计电子表格中使用三相 TPS546B24A 设计。  选择一个电感器值、该值是用于 B24A 的电感器值的较低者或 D24A 值的2倍、但确保使用两相设计来正确地对 MSEL2进行引脚编程。