This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952如何设置温度阈值

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199161/bq76952-bq76952-how-to-set-the-temperature-threshold

器件型号:BQ76952

您好

使用 BQ76952时、客户 会发现 bq76952将 在75˚ C 时停止工作、 如何将过热保护设置为85˚ C?

它们尝试设置 关断温度0x9244U、 BQ769x2_SetRegister (SHUTDOWNTEMPERATE、120、1U); 将 在85˚ C 时达到保护级别。

如何设置过热保护阈值?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    BQ76952 具有多个过热保护。 请参阅下面的



    客户尝试使用哪种 OVT 保护?

    对于关断温度、如果(内部温度> 电源:关断:关断温度 ) 电源:关断:关断温度延迟 秒. 默认情况下、IS  电源:关断:关断温度  85˚ C。可能是阈值未正确更改。 我建议从地址0x9244读回它是否设置为120˚ C。

    还可能设置  内部过热保护  在  Protections:OTINT:Threshold  至120˚ C 或禁用  设置:Protection:Enabled Protections B:[OTINT] 配置位。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose

    感谢你的帮助。

    寄存器设置如下。

    BQ769x2_SetRegister (SHUTDOWNTEMPERATURE、120、1);
    BQ769x2_SetRegister (OTINTTHRESHOLD、115、1);
    BQ769x2_SetRegister (OTINTRECOVERY、113、1);
    BQ769x2_SetRegister (SOTTHRESHOLD、113、1);
    BQ769x2_SetRegister (SOTFTHRESHOLD、113、1);

    但当温度达到大约85°C 时、 测量的 AFE 将进入 SHUTDOWN 模式、需要唤醒。

    唤醒后、AFE 可以在高温(温度高于85度)下继续工作、并且不会关断

    请问原因是甚么?  还需要在哪里设置?

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    我们建议在最大条件下、BQ76952应在-40°C 至85°C 的温度范围内运行。  外部热敏电阻可用于测量电池上的电压、但内部用途的最大工作温度为85C。



    为什么客户的温度这么高? 您能解释一下这个用例吗?

    此致、
    何塞·库索