This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746:BqKeyPackager SHA256

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQKEYPACKAGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201913/bq27z746-bq27z746-bqkeypackager-sha256

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件:BQ9035BQKEYPACKAGER、BQ9037

您好  

当我生成 bqk 文件时、有一个令人困惑的弹出窗口、步骤如下:

选择"SHA256密钥 bq9035"

40~64 "Chanllenge (20~32字节/μ s hex)" 、然后输入 SHA256 Chanllenge 1 和 Chanllenge 2

选择"Key (32字节/64 hex)" 、然后输入身份验证密钥

4.输入密码 和注释

 40~64 "Chanllenge (20~32字节/μ s 十六进制)"

然后单击"Create bqKey File"、将出现这样的弹出窗口:  

我认为"0x030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030  

问题是:  

(1)"生成的 SHA256密钥"代表什么? 此 密钥是否会影响身份验证过程?

(2)何时可以发布具有 bq9037选项的 bqKeyPackager? (请访问 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199589/bq27z746-bq27z746-the-hmac-sha256-keys/4527142?focus=true#4527142) 由于我迫切需要、您能否提前分享此帐户的一条消息?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    1、最终密钥由2个部分组成-客户密钥和工厂密钥。 此挑战用于创建摘要。 此摘要将显示在屏幕左侧的

    2. bq9035和 bq9037使用相同类型的认证、因此您可以选择 bq9035为 bq9037打包密钥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shirish

    感谢你的帮助。

    (1)那么弹出窗口"0x72CD6E8422C407FB6D098690F113087D75877BB41D39385FB8455CE60ECD8DDA"中显示的消息是 Factorykey?

    (2)最后一个密钥是 0x03030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030

    我的 理解是否正确? 只是有点困惑,你能解释更多细节吗?

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    这两个密钥使用算法进行组合并存储。 存储的值显示在屏幕上。