This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92612:上升和下降时间

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202358/tps92612-rising-and-falling-time

器件型号:TPS92612

您好!

RD 表示  PWM 频率高达25KHz、占空比为1%~ 100%导致导通/关断上升和下降时间低于1us。电流约为30mA

TPS92612 上升和下降时间为25us/30us。 它不符合要求。 你有什么 建议吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:


    请允许我在实验室中验证这一点、并在2个工作日内与您联系。


    此致!  

    佩德罗·阿兰戈·拉米雷兹。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    我已在实验室中验证、器件能够按照数据表中的规定工作、最大上升时间为25us、最大下降时间为30us。 我的理解是、这些上升和下降时间 对于您的应用而言是不够的?  


    您是否在寻求有关哪些器件具有更短上升和下降时间的建议?


    您是否在问如何改善这些上升和下降时间? 如果是这样、这是器件的限制、除了获得具有更快时序的新器件之外、我不认为可以采取任何措施来降低这些时序。  


    此致!


    佩德罗·阿兰戈·拉米雷斯