This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1通信问题

Guru**** 2541560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202887/bq28z610-r1-bq28z610-r1-communications-issue

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610

您好

我有疑问需要您的帮助。

为 bq28z610-R1通信端口提供上拉电压。

在与系统无通信时、芯片会主动发送下图所示的波形信号。 信号的时间间隔为1S-14S-1S-14S。

为什么出现该信号? 可以消除它吗?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    bq28z610可能已设置为广播。 通过将 BCAST 位设置为0、它可被禁用。

    请参阅 TRM 第4.11节-广播模式