This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TI 是否提供抗辐射-SP &抗辐射-SEP 航天级器件的工程模型(/EM)版本?

Guru**** 2437110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203043/faq-does-ti-offer-engineering-model-em-versions-of-the-rad-hard--sp-rad-tolerant--sep-space-grade-devices

{ANS} 用于众多常用的 QML V 类耐辐射陶瓷封装器件(在器件型号末尾以-SP 表示)。 TI 提供工程模型"/EM"版本、如果这些/EM 器件可用、您可以在 TI.com 上的器件特定产品文件夹中找到这些可订购器件型号、则工程模型可订购器件型号以/EM 或-mpr 结尾。  请参阅以下 链接有关工程模型(/EM)和符合 QML V 类标准的完整器件之间的测试差异说明。 请注意、/EM 和-MPR 设备仅用于电气检查、不建议在实际航班中使用。  客户可以通过 TI.com 申请有限数量的/EM 器件样片、并且可以在产品文件夹的"订购和质量"部分找到样片申请表。

 

对于我们的 QML P 类耐辐射塑料封装器件(器件型号末尾以-SP 表示)、TI 不提供工程模型"/EM"版本、但我们建议客户使用器件的抗辐射-SEP 版本进行电气结账。

 

对于我们的抗辐射-SEP 塑料封装器件、TI 不提供工程模型"/EM"版本。 客户可在"订购"中通过 TI.com 申请有限数量的-SEP 器件样片、样片申请表可在产品文件夹的"质量"部分找到。