This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610泄露 curStar

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198117/bq28z610-bq28z610-leakage-curstar

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好

开发出符合 BQ28Z610的客户设计。  主机中安装的电池的自耗与2.5mA 有关。

他们使用负载来仿真9mA 放电、在 BQSTUDIO 中、没有放电电流、然后电压下降、容量不会更新。

如何解决此问题?

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 SRP-SRN 上的电压。 电流必须流经感应电阻、监测计才能检测放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,多米尼克

    感谢您的答复。

     SRP-SRN 无法检测电流。 如何解决这种  自我消费问题?

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HW 设计必须确保电芯中的任何电流都流经感应电阻器。 没有其他方法可以解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,多米尼克

    感谢您的答复。

    可以在参数中设置自放电率值以更新功率。

    但我  在 参数中找不到自放电率。

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电量监测计不使用自放电参数。 它将通过 OCV 测量进行自动调节以进行自放电、自放电应明显小于典型电流。