请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好
开发出符合 BQ28Z610的客户设计。 主机中安装的电池的自耗与2.5mA 有关。
他们使用负载来仿真9mA 放电、在 BQSTUDIO 中、没有放电电流、然后电压下降、容量不会更新。
如何解决此问题?
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.