This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:过早充电终止

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201143/bq24618-premature-charge-termination

器件型号:BQ24618

我用 BQ24618设计了一个新的电路板、基本上使用数据表中的电路、用于2节串联锂离子电池、形成了一个7.4V 的标称8.4V 的最大电池。

它似乎正在按预期充电、然后突然它暂停/结束充电。 如果电池电量非常耗尽、则会在8.4V 之前发生很长时间。 如果重新上电、它会从原来的位置继续并继续运行。 可能需要多次尝试才能使其接近完成状态。

我的充电电流为2.9A、终止电流为0.1A、但我认为会削波至0.25A。

看看哪些因素可能会停止充电:

- CE 不会降低。 它直接连接到 VREF。

-适配器不会进入过压、欠压或断开连接状态。

-芯片没有变热。

- Ts 为1/2 VREF。 我们没有在电池上使用热敏电阻。

-我有一个0.1uF 的 TTC 电容,这应该给我们9.3小时。 这是发生在不到30分钟,然后20分钟,然后5分钟,...因为它充电。

- VREF 和 REGN 看起来不错,但如果他们发生故障,我看不到它。

有人想知道发生了什么事吗?

我确实在充电/STAT1信号上看到我在 DONE/STAT2信号上没有看到的噪声。 使 LED 发光一点。

谢谢、Tim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送原理图?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、  

    e2e.ti.com/.../BQchargerSchematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 Iset2更改为0.3A、将 ACset 更改为4A。 对电池放电一些、然后开始充电。 它运行了半小时或半小时。 我没有记录起始时间。 电流符合预期。 当在 VBAT = 8.4V 时降至约1.2A 时、它会 在 STAT1和 STAT2关闭时停止充电。 循环通电、然后继续运行大约15分钟、直到大约0.76A。 循环供电、持续15分钟、在大约0.5A 停止。 下电上电、然后继续。 15分钟后,它完成了。

    另一名工程师说、她给 TTC 设置了电容、它始终充电。 我还没有确认这一点。 这是我的下一项尝试。 如果这会持续充电、它看起来不像 VREF 或 REGN 错误吗?

    它的作用类似于100nF 的电容器、但并不是我所期望的9.333h。

    我比去年更接近、当时以前的电路板上没有发生任何事情。 但有些地方仍然错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当充电过早停止时、您可以测量 VCC、REGN、ACSET、ISET1、ISET2、 SRN、VFB、VREF、STAT1、STAT2、 CE、PG 和 ACP?

    请捕获输入电压、PH 电压、SRN 电压和充电电流的波形。

    请捕获 STAT1、STAT2、PG 和 VREF 的波形。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您希望在事件发生时捕获它们? 或只是在之前和之后的任何时间?

    CTTC 与 VREF 短接已通过第一次尝试、第二次短路已在之间进行放电。 我将尝试它与更深的放电,但它需要时间做大测试与一个5.2mA 电池!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是指5.2Ah 电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要在充电暂停后立即查看这些引脚的值。 导通和关断直流值也会有所帮助。 您是否确认过 TTC 电容器? 将 TTC 与 VREF 短接可禁用安全计时器、因此我认为 TTC 电容器可能会在此处发挥作用。 运行时连接 TTC 电容器时、TTC 与 GND 之间的寄生电容是多少?

    STAT1和 STAT2关闭表示"充电暂停、计时器故障、过压、睡眠模式、 电池不存在"。 您是否确定这些故障均不存在? 安全计时器似乎可疑。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我禁用安全计时器时、问题正在工作。 我只会介绍它。 其他一切看起来都很好,和预期的一样。

    谢谢。