This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:奇怪的断电行为

Guru**** 2505855 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202947/lm5166-strange-power-off-behavior

器件型号:LM5166

您好!

我们在显示奇数断电行为的设计中使用 LM5166x。

在断电时、这种行为会使 LED 短暂闪烁(但始终保持相同的模式)、这对我们来说是不可取的。

LM5166x 配置如下:

当切断电源时、VCC 上会产生以下电压:

LED 上的电压(非常相似):

LM5166的 VIN (黄色)与 VCC (蓝色)

注意输入电压(+24V、黄色)如何下降、特定阈值再次上升后、再次缓慢下降。

VCC (蓝色)显示了与我们在 LED 上看到的短暂闪烁相对应的尖峰、但 VIN 和 VCC 都非常缓慢地下降到0V、但始终无法到达它。

在具有不同硬件的另一个项目中使用 LM5166x 会产生相同的行为。

到目前为止、我们发现的唯一修复方法是增大输入电容、但在进行任何此类带阻路径之前、我们想知道是什么原因导致这些尖峰以及电压降低非常慢、并且这与 LM5166有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trevor、

    感谢您使用我们的产品。  这似乎是由 EN 引脚上缺少迟滞引起的。  输入电压降低时、可能会触发 EN 引脚停止开关。 因为输入线路阻抗存在、所以您电路中的 EN 引脚会看到

    VEN= VIN - I_IN x Rs

    其中 Rs 是输入线路阻抗、VIN 是输入源电压、I_IN 是输入电流。   

    一旦开关突然停止、I_IN 变为零。 VEN 跃升、从而可能触发电路重新启动。 然后、可以再次执行上述过程、从而产生非平滑的 VCC 压降。

    要解决该问题、您需要按照数据表中的说明添加 EN 迟滞、我会将其复制并粘贴到这里以便于您使用。

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    友好