This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A-Q1:散热焊盘尺寸

Guru**** 2523340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202257/tl1963a-q1-thermal-pad-dimension

器件型号:TL1963A-Q1

大家好、

我们是否有关于 TL1963AQKTTRQ1散热焊盘最大尺寸的信息? 遗憾的是、仅指定了最小尺寸(下面突出显示)。




提前感谢!

此致、

杰约马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jejomar,

    我将查看此封装焊盘的最大尺寸。 请允许我在2个工作日内返回给您此信息。

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jejomar,

    散热焊盘的尺寸如下:  

    E = 10.06 - 10.26毫米

    E1 = 7.5 - 8.3毫米

    D1 = 6.86 - 7.5毫米

    此致、

    安德烈斯