This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:SW 信号脉冲宽度发生变化。

Guru**** 2768235 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200447/lm5116-sw-signal-pulse-width-is-varying

器件型号:LM5116

我正在调试和测试电源板、该电源板有两个 LM5116直流/直流控制器可产生两个直流电源、原始设计工程师已经离开我的房间、我不得不走了。

设计了一个 DC-DC:

输入电压范围:42V-53V

输出电压:27.5V

最大负载5A

在测试引脚 HO 处的 SW 信号时、我发现 SW 信号波形不符合预期:信号脉冲宽度会随下图而变化:

此信号波形是在0.5A 电流负载下捕获的、实际上当我将电流负载从0.5A 更改为满载5A 时、此问题与之类似、脉冲宽度也在变化。

原理图如下所示:

您能否给出一些建议、因为这种设计有什么问题导致 SW 信号脉冲宽度发生变化?

1、电感器为12uH、您认为它足够大吗?

2、输入/输出陶瓷电容为2.2uf ,是否足够大因为我在评估板上发现,所有陶瓷电容值都大于2.2uf

3、斜坡/斜坡值正确吗?  

4、我检查了 PCB 布局、发现 cramp 被放置在非常靠近 CSW 的位置、您是否认为斜坡信号被 CSW 开关信号干扰?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lesheng  

     ~、18uH 到22uH 可以获得典型的建议 RR (纹波比为25 μ V-35%)。  

    2.我建议使用4个2.2uF 的电容器,与 EVM 元件选型相似。  

    3.  更改电感值后、请将完整的快速入门电子邮件发送给我 www.ti.com/.../snvu051。

    4.是的,这是可能的。 请将引脚放在靠近 IC 的位置、同时连接引脚的接地连接  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速响应。

    附件为快速入门指南更新了设计输入:

    e2e.ti.com/.../4064.LM5116_5F00_quickstart.xls

    您认为导致 SW 波形异常的设计有什么问题吗、您能提供一些解决此问题的建议吗?

    电流电感器为12uH、与您的建议相比、它更小、更小的电感器值会导致更大的纹波电流、对吧? 我们还发现电感即使在1A 电流负载下也非常热、如果我增大电感值减小纹波电流、这是否有助于降低电感的功耗且有助于解决电感的热点问题?

    如果我不更改电感器值、使其保持在12uH、该怎么做才能改善 SW 信号?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:我发现我将相同的设计参数输入到 quickstart.xls 和 webench 电源设计器中、它们生成不同的设计、许多组件值也不同、例如、在 Webench 电源设计器中、我将最大峰峰值电感器纹波从20%输入到60%、 始终建议使用相同值的电感器、而在 QuickStart.xls 中、如果我更改电感器纹波值、建议的电感器值将更改。  

    我应该信任哪个工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Lesheng

    • 感谢您的快速入门。 这里是我发现的东西。 1) L1较小。 1)请使用22uH 2) C61过大。 建议值为270nF 3)如果使用12uH,则需要100k Ω Rramp 和300pF cramp。 4)交叉频率太高。 1)请使用建议的 Rcomp、Ccomp 和 CHF 值5) VCC 稳压器可能会对电流加以限制。 请选择较低的 Qg MOSFET。     
    • 我想你将能够看到改进后纠正1)- 5)以上项目。
    • 通常、DCR 与电感成正比、因此电感器的功率损耗会随着电感的增加而增加。  
    • 1)在轻负载时、如果电感器温度高于您的预期值1)使用电感器制造商的工具检查铜损耗2)监控电感器电流并检查是否饱和  
    • 然后、仅更正2)、3)、4)、5)项目、并检查是否有任何改进。  
    • 请使用快速入门。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    交叉频率过高。 请使用建议的 Rcomp、Ccomp 和 CHF 值、您是说我粘贴的原理图存在交叉频率问题吗? 您是说我可以使用快速入门建议的元件值来替换当前原理图中的元件值吗? 但电感器值在两个之间是不同的。在快速启动中、如果我更改了电感器值、Rcomp/Ccomp/Chf 将相应地更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我想更新实验结果供您参考:

    1、首先我将 C61从1uF 更改为270nF、然后测试 SW 信号似乎没有任何改进。

    2、我把斜坡/斜坡更改为100Kohm/300pf 并保留了 C61 270nF、然后测试 SW 信号似乎有改进、捕获的波形如下: 0.5A 电流负载下的 SW 信号现在看起来很正常、它始终是一个遵循窄脉冲的宽脉冲、在变化之前、脉冲宽度不会常规变化、但它仍然不是一个固定占空比脉冲。

    当我将电流负载增加到3A 时、SW 信号看起来好于0.5A、波形如下图所示:

    我继续将电流负载增加到3.8A、SW 信号看起来比3A 好、波形如下图所示:

    我继续将电流负载增加到4A、电压输出关断、SW 信号消失、我们的电流负载设计目标为5A。

    3、然后我将斜坡增加到420pF、此值非常接近 Quickstart 建议的斜坡值、SW 信号没有改进。

    4、那么我将电路原理图值220pF/232K/22pF 更改为820pF/82K/22pF (QuickStart 建议的)、然后测试 SW 信号、似乎没有任何改进。

    由于我们没有22uH 电感器、我没有电感器改变实验、所有实验都是基于12uH 电感器完成的。

    您对实验结果有任何意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Lesheng

    • 是的、  您发布的快速入门指南中的交叉频率过高
    • 是、请 按照快速入门说明使用建议的元件值。 如果您更改电感、请 相应地更改其余组件值。  
    • 关于4、请使用  与"快速入门"匹配的 Rramp、cramp 和 Rsense 组件值  
    • 请使用建议的电感值、否则您的系统将在~ 50%的 负载下以 DCM 工作。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我被您的说法"您发布的快速入门中的交叉频率过高"弄糊涂了、我该如何改进这一点? 因为所有组件值都是由工具而不是由我的输入建议的?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在快速入门中、对于步骤4输出电容器、我应该如何为该项进行输入? 例如、在我的设计中有四个输出电容器、它们是2个陶瓷2.2uf 电容器、2个220uf alminium 电解 电容器、我应该如何进行 Cout1、Cout2的输入?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我如何才能知道交叉频率是高还是低? 如何改进这一点?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Leshend  

    • 用户选择目标交叉频率。 请在 E63上检查您的输入。
    • 在 E24处输入2 x 220uF 的降额电容值。 在 E25处输入2 x 2.2uF 的降额电容。
    • 在使用232kΩ 且104kΩ = 220pF 时、快速入门建议使用 RCOMP=CCOMP=CCOMP=611pF。 交叉频率随着 RCOMP 的增大而增大。 请使用快速入门指南建议的 RCOMP、CCOMP 值  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的解释。

    对于 E63输入、有一个提醒说"为开关稳压器输入一个目标闭环带宽、带宽应该至少比开关频率低一个数量级"、我不确定自己的理解是对还是错? 对于我的设计案例、开关频率为400KHZ、我应该输入多少? 我应该输入一个小于40KHz 的频率吗? 我应该输入什么合适的数字?

    在快速入门中、对于频率补偿图、从这些图片可以看出、我如何知道我的设计是良好的设计、环路是稳定的?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、乐盛市  

    • 是的、请输入小于40kHz 的目标交叉频率。 40kHz 是 可以达到的最大交叉频率。 我通常输入 Fsw 的1/20 (在您的 情况下为20kHz)、然后逐渐 增加交叉频率(如果需要)。   
    • 一般来说,工程师的目标是 PM>M ü 60º、gm>15dB 和 Fcross ~ Fsw/20。

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 你帮了我很多,我会把这些提示应用到下一个圆形电路板的建设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择 TI。 如果您有任何问题、请随时与我们联系。
    - EL